Pumpe eines Wasserversorgungsunternehmens
spart 260.000kWh ein
Bei Auswahl ungeeigneter Komponenten oder der falschen Pumpe können Pumpen keine optimale Leistung bringen. Häufig verbrauchen Pumpen unnötig viel Energie und weisen Verschleißerscheinungen auf. In Zusammenarbeit mit Grundfos sorgte ERIKS durch den Austausch einer Pumpe bei einem Trinkwasserversorger für eine Einsparung von rund 260.000kWh. Lesen Sie hier den Anwenderbericht.
Zwei Pumpensysteme wurden analysiert
In einem der größten Trinkwasserwerke der Niederlande werden jährlich 5,4 Millionen m³ Wasser gepumpt, gereinigt und an die Einwohner von Hengelo, Zelhem, Steenderen, Hummelo, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Zutphen, Ruurlo und Borculo verteilt.
Man vermutete, dass der Stromverbrauch zu hoch war und es somit Raum für Verbesserungen gab. Zwei Pumpensysteme – für die Reinigung und Verteilung – mussten genauer betrachtet werden, um aufzuzeigen, wie viel Wasser gepumpt wurde und wie viel Energie hierfür verbraucht wurde. Der Trinkwasserversorger verfügte über Leistungsdaten für die sogenannten Reaktorpumpen im Reinigungsprozess, aber noch nicht für die Verteilerpumpen, die oft schlicht als Reinwasserpumpen bezeichnet werden.
Fokus nicht auf Stromeinsparungen, sondern auf Optimierung
Die Reduzierung des Stromverbrauchs – und damit der Kosten – durch Optimierung ist reizvoll, doch der Trinkwasserversorger will natürlich weder bei der Qualität des Trinkwassers noch bei der Versorgungssicherheit Kompromisse eingehen. Darüber hinaus muss sich eine eventuelle Optimierung innerhalb kurzer Zeit amortisieren und praktisch umsetzbar sein. Die Optimierung lässt sich durch den Einsatz modernster Technik, Drehzahlregelung und ein optimales Systemdesign erreichen.
Neue Fundamentpumpen
Eine Untersuchung der von den Reaktorpumpen erhaltenen Daten ergab, dass in diesem Bereich tatsächlich Einsparungen möglich waren. Um einen guten Überblick über das Leistungs- und Lastprofil der Reinwasserpumpen sowie den Wirkungsgrad des Systems zu erhalten, war ein Pumpenaudit erforderlich. Auch hier gab es erhebliches Einsparpotenzial. Für beide Systeme wurden neue, für die Anwendung optimal ausgewählte Pumpen berechnet und mit den aktuellen Systemen verglichen.
Die Vorschläge wurden anschließend ausführlich mit dem Trinkwasserversorger besprochen. Dort war man von der Optimierung durch den Einsatz von insgesamt vier neuen Fundament-Normpumpen (für beide Systeme) überzeugt, bei denen tatsächlich keine Zugeständnisse bei der Qualität und Versorgungssicherheit gemacht wurden. Zudem waren die Pumpen einfach zu installieren. Dies wurde bei der Konzeption berücksichtigt, da ein Umbau großen Einfluss auf die Amortisationszeit hat.
Noch mehr Einsparungen
Die Pumpen wurden geliefert, installiert und der Stromverbrauch untersucht. Der Jahresverbrauch des Produktionsunternehmens wurde um gut 200.000kWh gesenkt.
Das Nachaudit an den Reinwasserpumpen offenbarte jedoch, dass durch Verschieben der Schaltpunkte noch mehr gewonnen werden konnte. Darüber hinaus untersuchte das Wasserwerk die Auswirkungen einer Reduzierung des Netzdrucks und stellte fest, dass dies möglich war. Alles in allem führen diese Maßnahmen zu Einsparungen von weiteren 60.000kWh jährlich und damit zu einer Energieeinsparung von insgesamt 260.000kWh pro Jahr.
Bei Energiekosten und CO2-Emissionen besteht für industrielle Endverbraucher ein enormes Einsparpotenzial. Verschiedene Kunden von ERIKS haben erhebliche Einsparungen bei CO2-Emissionen, Energieverbrauch und Wartungskosten erzielt.
Pumpen in der Wasserwirtschaft
Komplettes Pumpensortiment
Entdecken Sie das Pumpensortiment im ERIKS-Webshop und finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung.
Komplettes Pumpensortiment aufrufen
Wählen Sie Ihren Service
Wir konzentrieren uns darauf, die Gesamtbetriebskosten zu senken, indem wir Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit steigern. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit den Marktführern in der Pumpentechnik verfügen wir über ein breites Know-how und können Ihnen – unabhängig – Lösungen für alle Marktsegmente anbieten.
Lieferantenreduzierung
ERIKS verfügt über ein umfangreiches internationales Netzwerk von Pumpenlieferanten. Wir bieten Ihnen fast immer eine gute Lösung. Da wir unabhängig sind, werden Sie bei uns gut beraten. Auf Wunsch suchen wir nach Alternativen, die beispielsweise schneller verfügbar, technisch besser geeignet oder wirtschaftlicher sind.
Wussten Sie, dass es mehr als 7.000 Pumpenlieferanten gibt?
Das Pumpen von Flüssigkeiten gewinnt in industriellen Prozessen zunehmend an Bedeutung. Jeder Prozess, jede Anlage oder Maschine ist häufig mit eigenen Pumpen ausgestattet. Dank unseres Know-hows auf dem Gebiet der Pumpen können wir Ihnen schnell helfen. So können Sie sich ganz auf Ihren Produktionsprozess konzentrieren.
Warum ERIKS als Pumpenlieferant:
- Unabhängig mit breitem Lieferantennetzwerk
- Ein einziger Ansprechpartner
- Weitere Produkte (Ventile, Pumpen, Antriebstechnik)
- Alle bestellten ERIKS-Produkte auf einer einzigen Rechnung
Gesamtbetriebskosten
ERIKS betrachtet nicht nur die Erstinvestition in eine Pumpe, sondern auch die Kosten, die beim Einsatz einer Pumpe entstehen (Gesamtbetriebskosten). Wir beraten Sie gerne, wie Sie die Gesamtbetriebskosten bestehender Pumpenanlagen senken können.
Das sehen wir uns an:
- Erstinvestition
- Energieverbrauch
- Wirkungsgrad der Pumpe
- Verfügbarkeit der Pumpe und ihrer Einzelteile
- Kundenerfahrungen
Beratung & Optimierung
Wir streben eine optimale Pumpenauswahl an. Dazu nehmen wir die Anwendung der Pumpe und die Flüssigkeit unter die Lupe. Unsere langjährigen Kenntnisse über Maschinenbaukomponenten und Anwendungen nutzen wir dazu, Sie bestmöglich zu beraten und Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Mit unserem umfangreichen Lieferanten- und Kundennetzwerk sind wir immer auf dem neuesten Stand der Produkt- und Marktentwicklungen.
Pumpenschulung
Wir geben unser Wissen gern weiter – deshalb bieten wir Schulungen an, damit Sie auch selbst in der Lage sind, Pumpensysteme zu optimieren. Neugierig, wie das abläuft? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Anlagenverwaltung
Unerwartete Ausfallzeiten bedeuten oft hohe Kosten. Leider kommt dies immer häufiger vor, da Pumpenanlagen stets älter, komplexer und teurer werden. Wir helfen Ihnen dabei, effizienter und kostengünstiger zu produzieren. Während früher die Instandsetzung im Vordergrund stand, konzentrieren wir uns heute verstärkt auf die vorbeugende Instandhaltung. In naher Zukunft werden wir auf die vorausschauende Instandhaltung umstellen.
Um einen besseren Einblick in die Pumpen zu erhalten, hat ERIKS eine Pumpenüberprüfung entwickelt. Ziele dieser Überprüfung:
- Verbessern der Betriebszeit
- Minimieren unerwarteter Kosten
- Einblick in den Status der Anlage
- Einblick in anstehende Kosten
- Reduzieren der mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (Mean Time Between Failure – MTBF)
- Reduzieren der mittleren Reparaturzeit nach einem Ausfall (Mean Time to Repair – MTTR)
- Verbessern einer sicheren Arbeitsumgebung
Was macht ERIKS bei einer Pumpenüberprüfung?
Bestandsaufnahme: Der erste Schritt ist eine umfassende Bestandsaufnahme aller Pumpen und Lagerbestände. Wir betrachten den Status und die Kritikalität der Anlage. Zusätzlich zu den Pumpendaten werden bei den kritischsten Anlagen Daten über die Anwendung/den Prozess gesammelt.
Identifizierung: Sind die Anlagen einmal untersucht, werden diese mithilfe von Tags identifiziert. Die Daten können über eine Online-Plattform abgerufen werden. So haben Sie immer aktuelle Informationen zur Verfügung.
Beratung: Auf Basis der Bestandsaufnahme erstellen wir eine Übersicht mit einer Klassifizierung nach Kritikalität. Wir beraten Sie und legen gemeinsam eine Ersatzteilstrategie fest.
Überwachung: Durch Überwachen des Status und Speichern der Service- und Reparaturdaten wird ermittelt, wo Optimierungen möglich sind. ERIKS verfügt über Tools zur Überwachung von Pumpen in Echtzeit. So können Störungen frühzeitig erkannt werden.
Optimieren: Durch Analyse der Ergebnisse aus den Phasen „Identifizierung“, „Beratung“ und „Überwachung“ ist eine Optimierung möglich. Zum Beispiel, indem man die Anzahl der Lieferanten reduziert, den Pumpentyp anpasst oder die Anwendung verbessert.
Möchten Sie mehr über die Pumpenüberprüfung erfahren? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Nehmen Sie mit unseren Pumpenspezialisten Kontakt auf
Wir wissen, dass jede Anwendung anders ist, und dass jedes Projekt eine neue Herausforderung darstellt. Deshalb stehen Ihnen unsere Produktspezialisten mit persönlicher Beratung und umfassender Produktkenntnis zur Seite. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: telefonisch unter (072) 514 15 14 oder per E-Mail an pompen@eriks.nl.