DepartmentPage

Kugellager (366 Produkte umfassen 22429 Artikel)


Ein Kugellager ist ein rollendes Lager, das meistens aus einem Innen- und einem Außenring besteht. Dazwischen sind Kugeln in einer oder zwei Reihen angeordnet. Durch Drehung der Kugeln sorgt ein Kugellager dafür, dass die Reibung einer Drehbewegung vermindert wird. Kugellager haben eine einfache Bauform, sie sind auf hohe und sogar sehr hohe Geschwindigkeit ausgelegt, sind robust und wartungsarm. Es gibt Kugellager in verschiedenen Ausführungen: als Rillenkugellager, Schrägkugellager, selbsteinstellende Kugellager, Pendelkugellager, Miniaturlager und Präzisionskugellager. Zur Herstellung von Kugellagern werden die unterschiedlichsten Materialien verwendet. So gibt es Kugellager aus Keramik, Edelstahl und sogar aus Plastik. Anwendungsgebiete für Kugellager finden sich in allen Industriezweigen.

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team